我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
What is the maximum Modbus port speed on the M340 CPU?

Modbus port speed up to 38400 baud on all CPU's with embedded Modbus ports. (ex. BMXP341000, BMXP342000, BMXP342010, BMXP342020)