我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
What is the maximum distance allowed when using the M340 BMXXBE1000 expansion module.

The Maximum length allowed in the daisy chain of expansion modules is 30 meters.