我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Can I combine a number of photo cells on a light sensitive switch of the IC100, IC200, IC2000, IC2000P or IC2000P+ time switch?
No, only one photo cell can be combined with each light-sensitive switch (IC100, IC200, IC2000, IC2000P or IC2000P+).