我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LMC058 in CanMotion Mode, the scaling factor can’t be set freely
Scaling factor = iRatioTechUnitsNum [IEC/rev] / dwRatioTechUnitsDenom [Increments/rev
dwRatioTechUnitsDenom : DWORD → 0·······4294967295
iRatioTechUnitsNum :  INT → -32768·······32767

施耐德電機Taiwan

附件
ScalingFactor_1.pdf [330.47 KB]