我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
How to connect an HMIGTO to a Micrologix 1400 PLC?
Issue:
How to connect an HMIGTO to a Micrologix 1400 PLC?

Product Line:
Magelis HMIGTO

Resolution:
The cable combination to use is: Dsub9 [PLC side] <-- XBTZ9730 + XBTZG999 + D25 to D9 Converter (generic) --> Dsub9 [HMI Side]

You can also use XBTZ9730 + XBTZG919


施耐德電機Taiwan

探索更多
系列:
探索更多
系列: