我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
當設已經定好AP無線網路分享器,為什麼還是遲遲連不上Wifi? 固定IP裝置為什麼輸入IP address跑不出來? --- DHCP開啟與否的差別
當設定好AP無線網路分享器,正常是幾秒鐘之內就可以連上Wifi訊號。如果有加密,在輸入密碼即可。但是如果Wifi訊號久久連不上網際網路或是該AP的區域網路時,甚至必須要手動輸入IP才可以連上線時,
這時候可能是你的DHCP(動態主機配置協定)沒有開啟的緣故。

DHCP會分配IP給Client終端客戶,如果沒有開啟DHCP,client端就必須設定與AP無線網路分享器同網段的IP位址。這個小細節,如果不夠熟悉,很容易忽略,造成很多困擾,浪費很多時間。

舉例說明,我在configure 智能配電盤Demo set的時候,有一個步驟是要使用AP無線網路分享器,讓電腦或手機都可以透過wifi的方式連線到Smartpanel裡的gateway,監控裡面的電錶開關. 我之前已經設置過整個smartpanel,
所以在做一次應該不難。但是我設定好AP之後,筆電與手機都久久連不上Wifi訊號。我試著指定IP 位置,才連上線。這就是線索,指向你的DHCP沒有開啟。DHCP開啟之後,AP會自動分配 IP address給client,才得以順利連上線。

除了無法連線這個問題之外,DHCP沒有開啟還可能會出現另外一個問題,就是當你要連區域網路內的其他固定IP裝置時,你輸入IP address會連不到該裝置。該裝置可能會自動出現在你的network清單裡,而當你點擊他的時候,跳出來的頁面也不是IP address而是類似MAC ID的一長串。這可能是因為DHCP沒有開啟的原因。

舉例說明,同樣在configure智能配電盤Demo set的時候,在DHCP沒有開啟的狀態下,我發覺我得指定電腦IP才連的上Wifi訊號。但是當我要連該區網內的固定IP裝製IFE gateway的時候,直接輸入IP address無法進入IFE的頁面。我必須從network device的地方發覺、點擊,才會跳出IFE的頁面,而它的網址也不是他自己的IP address,而是一長串類似MAC ID的機械碼。這個狀況也可能是因為DHCP沒有開啟的緣故。

施耐德電機Taiwan

附件
DHCP.pdf [1.08 MB]