我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
What length sizes are available for the Momentum interbus I/O bus cables?
Issue
Momentum interbus cable lengths

Product Line
Modicon Momentum

Resolution
The Momentum interbus I/O bus cable is only available in two lengths.....

170MCI00700 - Interbus (I/O Bus) cable 11cm long (4.3")
170MCI10001 - Interbus (I/O Bus) cable 100cm long (40")