我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
What is the control voltage for an ATS01..LU ?
Issue:
Control voltage for an "ATS01..LU"

Product Line:
ATS01..LU

Environment:
All

Cause:
Is extern control power needed?

Resolution:
+24Vdc internal supply  terminal (LI+).  No external control power needed.

施耐德電機Taiwan

探索更多
系列:
探索更多
系列: