我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
What is the bending Radius for the ConneXium TCSECN300R2 Ethernet Cable?
ConneXium:
The Minimum Bending Radius for the ConneXium 2 pair 24 AWG Ethernet Cable Part# TCSECN300R2 is 0.28" (7.11mm)