我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
How do I convert an Integer to a Real using SoMachine basic V1.5 SP1?
To convert an INT to REAL you can use this syntax in an operate block:

%MF10:=INT_TO_REAL(%MW2)