我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
What Ethernet communication protocols are available for M221 controllers with an Ethernet port?
TM221CE*** and TM221ME*** controllers have an embedded RJ 45 Ethernet port (10/100 Mbps, MDI/MDIX) with Modbus TCP (Client/Server), EtherNet/IP (adapter), UDP, TCP protocols.