我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
What is the lost of power per pole for K30 to K150 cam switches
K30: 1.3W
K50: 1.3W
K63: 1.7W
K115 : 5.8W
K150: 3.8W