我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Can we use old BSH140.M motor with LXM32? Is the a performance table?
Yes, there is Lexium torque-speed tool in attachment where you can select BSH1401M/BSH1401M2/BSH1401M3/BSH1401M4 + LMX32

施耐德電機Taiwan

附件
lexium servo - torque speed curves - v2.04.xls [752.5 KB]