我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Error E7121 on LXM32 drive
Issue:
Getting E7121 on the LXM32 drive

Product Line:
LXM32

Resolution:
E7121 points to an interference on the encoder signal.
Encoder cable must be shielded and grounded properly or replaced.