我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
How to read firmware version prom ATV600/900
There is VDP at the address 3302:
Bit0 to bit7  : Hexadecimal evolution (IE)
Bit8 to bit15 : Hexadecimal version (V)