我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Please suggest the Encoder Feedback Card/ Encoder Module with A+,A-,B+, B-, 0V,+5V and 1024/Revolution for ATV930 drive?
Hello,

Digital encoder interface module VW3A3420 can be used for this requirement. The datasheet is attached herewith for your reference.

施耐德電機Taiwan

附件
Altivar Process ATV900_VW3A3420.pdf [92.77 KB]