我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
What is the main switch used in ATV950D30N4E ? We need it for spare part.

Altivar process ATV650/950...E drives use Vario switch as main switch.
For ATV950D30N4 it is Vario VCCF5 (125A rated) used.