我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
What is the maximum active client connection for a PowerTag Link
Maximum active client connection for a PowerTag Link is the following :
  • 8x through Modbus / TCP
  • 5x through HTTP
  • 2x through HTTPS