我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
What metal is the M580 BMEXBP backplane casing?
Issue
Understanding what the metal composition is of the BMEXBP and BMXXBP backplane case.


Product Line
M580 backplanes:
BMEXBP
BMXXBP


Resolution
Generic Material: EN-1706 - AC-AI Si12(b)-K-F
Generic Family: Metallic Alloys


施耐德電機Taiwan

探索更多
系列:
產品:
探索更多
系列:
產品: