我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
What are the communication settings on EVlink Pro AC to connect an external Power Meter on an RS-485 bus ?

Article available in these languages: Czech

The settings are: 9600 baud / Parity Even/stop bit:1 / Do not use the slave address 247.

施耐德電機Taiwan

探索更多
系列:
探索更多
系列: