我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XB4 - pilot light , viewing angle > 85°?

The pilot light is visible from 0° to 90° (-90° to +90° by symmetry) but of course with less luminance

To sum up : 60% @ 60° and 40% @ 90°.