我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
What is the fire classification of EVlink Pro AC ?
Concerning fire classification the IEC 61851-1 call the IEC 61439-7 that call the IEC 61439-1.
EVlink Pro AC respect the §10.2.3.2 of this last standard.

Standard extract