我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
當TeSys Island和控制器通訊斷線時會發生什麼?
無論是 Modbus TCP 還是 EtherNet/IP,總線耦合器都會檢測到與控制器的通信丟失。
有一個可配置的參數“通信丟失超時”。在該秒數之後,系統將進入“降級模式”。
在降級模式下,所有輸出都設置為備用位置 - 對於負載和設備Avatar,
這是關閉/打開/0。所有數據都報告為零/默認值。恢復通信後,行為取決於“進入降級模式自動重置”設置。
如果設置為 YES,則系統將退出降級模式並再次開始執行命令。如果設置為 NO,則需要系統重新啟動命令或電源循環。
對於 Modbus TCP,通信丟失定義為未收到對 IO 掃描寄存器的寫入
對於 EtherNet/IP,通信丟失定義為關閉顯式所有者連接
注 1:在 v1.1 中,請注意發行說明中的缺陷,對於 Modbus TCP 降級模式,NS LED 不會閃爍紅色。
僅適用於 EtherNet/IP(根據 ODVA 規範)。這是暫時的減損,最終 NS LED 將針對 Modbus TCP 固定
注 2:與 Modbus TCP 的手動集成(寫入和讀取特定寄存器)在 2.1.0.13 及更高版本中實現了降級模式心跳寄存器。
請參閱第三方功能塊指南中的詳細信息: Modbus TCP 手動集成是在沒有 IO 掃描的情況下完成的,因此每條數據或命令都用單個寄存器讀/寫來表示。
為了保持檢測通信丟失和進入降級模式的能力,可以在單元 ID 255 的地址 1098 處使用心跳寄存器。
您可以在通信丟失超時期間(默認為 2 秒)定期向該寄存器寫入任何值)。
如果 Island 未檢測到寫入,則表示通信丟失並且系統進入降級模式。