我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何在TeSys Island中正確設置 Y/D avatar FLA?
簡短回答:使用電機 FLA。無特殊計算。
完整答案:三角形啟動器的線路連接在負載側,而不是 TeSys island 的線路側,以便能源監控可以工作。
在傳統的 Wye/Delta 配置中,Line 和 Delta 電機在運行期間都只能看到電機滿載電流的 58%。
例如,過載繼電器的尺寸為 FLA*0.58。這意味著沒有單個設備可以看到 100% 的 FLA 電流。
在不知道實際電流的情況下,無法對該 Avatar 進行能量監控。
在該項目中,工程和營銷部門共同定義了一種配置,該配置可以以 Y/D 順序啟動電機,
同時保持為 Avatar 測量功率和能量的能力。我們定義的接線圖的結果是 100% 的電流通過線路接觸器 -> 
這意味著我們可以使用線路接觸器來計算功率。
這也意味著 Avatar 的 FLA 設置為電機的 FLA,因此客戶不必計算 Y/D 的 FLA。
如果電機顯示 41A,他們將Avatar FLA 設置為 41A。
好處:
電力和能源監測工程
更容易設置 FLA(無需計算)
缺點:
不是傳統的接線方式
線路接觸器的尺寸必須適合 100% 的 FLA,因此在少數情況下它的框架尺寸較大。
您可以通過滾動瀏覽 DTM 中的每個“Rating”並觀察Starter的變化來檢查這一點。
例如,在 400V 時,這種尺寸差異僅存在於 18.5、22 和 30kW。