我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TeSys Island如何為總線耦合器和啟動器執行韌體升級?我如何知道是否有可用的新版本?
韌體升級過程在操作指南中有詳細說明。
簡而言之:可以通過將 .SEDP 文件(從 Internet 或 DTM 下載)放入文件夾 /update/dlvpkg/TeSysisland_001.100.013.SEDP 
並插入 SD 卡來使用 SD 卡完成。
大約 80 秒後,總線耦合器將在新韌體運行的情況下重新啟動。或者可以通過 DTM(ESME 或 SoMove)完成,
它可以從施耐德電氣軟件更新 (SESU) 服務器下載文件並通過以太網將其發送到總線耦合器。
這大約需要 3 分鐘,最後需要手動重啟電源或手動重新啟動系統。
如果有新的韌體版本可用,與 DTM 連接會提醒您。