我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TeSys Island 如何設置網路時間
在 v1.1 中設置時間的唯一真正方法是 SNTP(M251、M241、M262 沒有)。
在 TIA Portal v2.1 中,有一個用於設置系統時間的功能塊。在 ESME 的 v2.2 中也有一個。
如果沒有,那麼您必須編寫一個 Modbus 暫存器,以便讓 PLC 使用 WRITE_VAR 功能塊。
Write_VAR:單元 ID 255 起始地址 2100 數量 = 4(64 位) 數據格式:YYYYMMDDhhmmsscc
YYYY: Year coded on a UINT
MM: Month coded on a USINT. Range [1, 12]
DD: Day coded on a USINT. Range [1, 31]
hh: hour coded on a USINT. Range [0, 23]
mm: minutecoded on a USINT. Range [0, 59]
ss: second coded on a USINT. Range [0, 59]
cc: hundredth of second coded on a USINT. Range [0,99]

例如,PLC 的時間是 2019 年 7 月 30 日上午 8:11:40,
您可以將 2019073008114000 寫入地址 2100 長度 4。