我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
使用 TeSys island DTM 庫 V2.2.2 的客戶在安裝任何其他版本的 TeSys island DTM 庫並打開 SoMove/ESME/ESCE 時可能會遇到 SoMove/ESME/ESCE 崩潰。
TeSys island DTM library V2.2.2 安裝程序中存在一個錯誤,該錯誤會在卸載期間取消註冊 FDT DLL。
這會導致 SoMove/ESME/ESCE 崩潰。
解決方案:
•卸載 TeSys island DTM Library V2.2.2 
•安裝/重新安裝現有/新版本的 SoMove。 
•如果機器上安裝了 ESME/ESCE 而不是 SoMove,請安裝/重新安裝 ESME/ESCE。
 或者,安裝最新版本的 SoMove。 
•安裝最新的 TeSys island DTM 庫。
 但是,這將在此 DTM 庫版本的下一個補丁版本中得到修正