我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
What are the certifications for the PMEPXM0100 X80 Profibus module?
Issue:
Certifications for the  PMEPXM0100 X80 Profibus module


Product Line:
PMEPXM0100


Resolution:
The X80 Profibus module is certified for: CE, CB Safety UL, CSA, ATEX, FCC-ICES, PI

施耐德電機Taiwan

探索更多
產品:
探索更多
產品: