我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV312 OPF
可能原因:

1.變頻器輸出端某個相位缺失

2.輸出接觸器斷開

3.電機未連接或電機功率太低

4.電機電流出現瞬間不穩定的情況

處理方法:

1.檢查從變頻器到電機的連接。

2.如果正在使用一個輸出接觸器,應將故障管理(FLt-)菜單[輸出缺相](OPL)設置為[輸出切斷](OAC)。

3.在使用一個低功率電機或不使用電機的情況下進行測試:在出廠設置模式下,電機輸出缺相檢測有效([ 輸出缺相](OPL)=[是](YES))。
要在測試或維護環境下檢查變頻器,同時不必切換到與變頻器額定規格相同的電機(對高功率變頻器尤其有用),應關閉電機缺相檢測([輸出缺相](OPL)=[否](nO))。

4.檢查並優化[IR補償](UFr)、[電機額定電壓](UnS)以及[電機額定電流](nCr)參數,並執行一次[自動調節](tUn)操作。