我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV212的OP1,OP2,OP3跳脫閾值是多少?
對於過電壓故障跳脫,有兩個條件:

變頻器檢測直流母線電壓,並採用50ms或2ms的延遲。

對於220V供電的變頻器,OP1/OP2/OP3跳脫電壓為DC420V時,延遲時間為50ms,OP1/OP2/OP3跳脫電壓為DC440V時,延遲時間為2ms。

對於400V供電的變頻器,OP1/OP2/OP3跳脫電壓為DC840V時,延遲時間為50ms,OP1/OP2/OP3跳脫電壓為DC880V時,延遲時間為2ms。