我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
La fonction multi-variateur de contrôle de surpression ATV630 avec cycle de pompe d'exécution
Problème :
Lorsque vous utilisez la fonction multi-variateur de contrôle de surpression ATV630 avec cycle de pompe d'exécution, pourquoi la pompe avec l'autonomie moteur la plus basse ne démarre-t-elle pas en premier ?

Gamme de produits :
ATV630, Altivar 600

Environnement :
Toutes

Cause :
NA

Résolution :
L'autonomie du moteur n'est pas utilisée pour faire défiler les pompes, c'est l'autonomie de la pompe. L'autonomie de la pompe est indiquée dans le menu Affichage sous Paramètres Pompe, puis sélectionnez l'onglet Système.

Lorsque la fonction de contrôle du surpresseur multi-variateurs ATV630 est utilisée pour les applications de pompage, un paramètre [Mode cycle pompe] est disponible pour permettre la modification de l’ordre de démarrage pour un maximum de six pompes afin d’aider à gérer les logiciels. Le réglage d'usine pour ce paramètre est [Runtime], où la pompe disponible avec la durée d'exécution la plus basse est démarrée en premier et la pompe en cours d'exécution avec la durée d'exécution la plus élevée est arrêtée en premier.

Image1

Image2

Pour afficher les durées d'exécution du moteur et de la pompe à l'aide du clavier du variateur, accédez au menu [Affichage] puis au menu [Paramètres Pompe].

Image3

Le paramètre moteur - durée d'exécution s'affiche sous l'onglet Pompe, ce qui n'est pas le temps d'exécution utilisé pour faire défiler les pompes.

Image4

Sélectionnez l'onglet Système pour afficher l'autonomie de la pompe, c'est-à-dire l'autonomie utilisée pour faire défiler les pompes. Toutes les autonomies de pompe sont affichées ici.

Image5

Lorsque vous êtes connecté au logiciel de configuration du variateur SoMove, l’autonomie de toutes les pompes peut également être affichée sous Contrôle surpresseur sur la page Configuration des paramètres.

Image6

施耐德電機Taiwan

探索更多
產品:
探索更多
產品: