我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV610 送電後跳內部錯誤27 INFR

內部故障27是內部CPLD自我檢測偵測到錯誤。造成此故障的原因主要有2點:

(1):CPLD受到外部干擾。檢查周圍的電磁環境,確保電磁相容性。

強電幹擾(接觸器,機櫃冷卻風機,冷光源燈具)經由端子板引入變頻器內部。透過加裝隔離變壓器、低通濾波器或使用24VDC控制電源來消除干擾;

將串列連接電纜與強電迴路可靠分開來消除干擾。

(2):內部CPLD錯誤。聯絡供應商,走維修換貨流程。