我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320變頻器煞車電阻如何接線?參數如何設定?
ATV320連接煞車電阻:

ATV320••••C變頻器煞車電阻接線端子為P0和PB,ATV320••••B變頻器煞車電阻接線端子為PBe和PB,PA+、PC-為直流母線端子,PA+、PC-不需要接線。

注意:PO和PA之間的短接片不要拆掉。

ATV320變頻器連接煞車電阻後,需要設定以下參數來啟用煞車功能:

CONF->FULL->FUn-->rPt-->brA=nO(出廠設定為yes),

ATV320出廠預設的停車類型stt是斜坡停車(rmp),注意停車類型不能設定為nst(自由停車),否則煞車電阻在停車時不會投入使用。

ATV320菜單結構如下:
菜單1
菜單2