我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV61,ATV71變頻器通電但不能啟動,提示PrA故障(變頻器被鎖定),是什麼原因?
1.是因為沒有把變頻器的24V電源端和PWR斷電安全輸入功能端子短接。 PWR可以直接切斷驅動器輸出。
2.是邏輯輸入開關SW1置於了“Sink Ext”位置,此撥碼位置為外部供電負邏輯輸入,接通相應的24v外部電源即可,
  如果電路設計非外部電源負邏輯輸入,按電路設計調節SW1撥碼。