我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
How to transfer a %M using a WRITE_VAR
The following logic can be used to transfer a %M variable over Modbus TCP/IP using a WRITE_VAR block.
The BOOL_TO block is used to convert the %M type BOOL to the EMIS variable of type INT.


ghjk