Easy-UPS BVG AVR Details
The Automatic Voltage Regulation (AVR) details for the Easy-UPS BVG range are:
Boost: 18% - This will be activated when the input voltage is 207 VAC or below.
Trim: 15% - This will be activated when the input voltage is 253 VAC or above.
發佈於: 施耐德電機Taiwan


需要協助?
產品選型工具
快速輕鬆地為您的應用找到合適的產品和附件。
取得報價
立即線上提交您的銷售需求,專業團隊將主動聯繫您。
購買地點
輕鬆在您所在地區找到最近的施耐德電機經銷商。
支援中心
在同一位置找到滿足您所有需求的支援資源。