我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Back-UPS ES型號BE425M/BE425M-LM、BN450M/BN450M-CA的基本故障排除步驟是什麼?
問題:

Back-UPS ES型號BE425M/BE425M-LM、BN450M/BN450M-CA的基本故障排除步驟是什麼?

產品線:

APC Back-UPS ES,

環境:

BE425M、BE425M-LM、BN450M、BN450M-CA

原因:

在正常運行模式下,UPS可能無法按預期正常工作。這可能是由於故障、配置問題或安裝環境造成的。
本文檔將幫助您完成基本的故障排除步驟。

解析度:
問題和可能原因Solution
Back-UPS無法開啟
Back-UPS未開啟。按電源開啟按鈕。
Back-UPS未連線到交流電源,牆上插座沒有交流電源可用,或者交流電源出現電壓下降或過壓狀況。確保電源線牢固地連線至牆上插座,並且牆上插座上有交流電源。如果適用,檢查牆上插座是否已開啟。
Back-UPS亮起,電源按鈕綠紅交替顯示,裝置發出持續聲音
·電池斷開。

·電池壽命即將耗盡,應進行更換。
·拔下交流電源並參閱第2頁上的「連線電池」一節。

·有關詳細資訊,請參考第8頁上的「電池更換」部分。
連線的裝置掉電
Back-UPS過載情況已發生。
移除連線到插座的所有非必要裝置。一次只能將一個裝置重新連線到Back-UPS。請給電池充電24小時,以確保其充滿電。如果仍出現過載情況,請更換電池。
Back-UPS電池已完全放電。 將Back-UPS連線至交流電源,讓電池充電8小時
連線的裝置不接受Back-UPS的步進近似正弦波形。輸出波形適用於電腦和外圍裝置。它不適用於電機驅動裝置。
Back-UPS可能需要維修。請與SEIT技術支援聯絡,獲取更多關於故障排除的詳情。
電源按鈕呈綠色,每2秒閃爍兩次
Back-UPS正在電池模式下運行。 Back-UPS以電池電源正常運行。此時,使用者應儲存所有開啟的檔案,並關閉電腦。當交流電恢復時,電池將重新充電。
電源按鈕快速連續綠燈閃爍。
Back-UPS電池的剩餘運行時間大約為兩分鐘。Back-UPS電池接近總放電狀態。此時,使用者應儲存所有開啟的檔案,並關閉電腦。市電恢復時,電池將重新充電。
建築物線路故障LED指示燈亮起
建築物接線存在電擊危險,必須由具備資質的電氣人員來糾正。請勿操作Back-UPS。請叫有資質的電工來糾正建築佈線故障。
Back-UPS的電池運行時間不足
·電池未充滿電。

·電池壽命即將耗盡,應進行更換。
將Back-UPS連線到交流電源八個小時,同時電池充滿電。

註:隨著電池電量耗盡,運行時間能力會降低。請參閱故障排除以訂購更換電池。
警報持續點亮,UPS關閉
· UPS使用電池,連線負載超出UPS的額定負載。 關閉UPS。斷開所有裝置的連線。開啟UPS,然後逐個重新連線裝置。
警報持續點亮;插座正常,但電源按鈕不亮。

UPS使用交流電源,但連線裝置的功率超出UPS的額定功率。如果電力中斷隨時發生,UPS可能無法為連線的裝置供電。只要有交流電源,插座的電源就不會中斷。
斷開裝置與UPS的連線,直到負載小於UPS的額定輸出。