問題:
Back-UPS ES型號BE600M1、BN650M1/BN650M1-CA/BN675M1的基本故障排除步驟是什麼?
產品線:
APC Back-UPS ES,
環境:
BE600M1, BN650M1, BN650M1-CA, BN675M1
原因:
在正常運行模式下,UPS可能無法按預期正常工作。這可能是由於故障、配置問題或安裝環境造成的。
本文檔將幫助您完成基本的故障排除步驟。
解析度:
Back-UPS ES型號BE600M1、BN650M1/BN650M1-CA/BN675M1的基本故障排除步驟是什麼?
產品線:
APC Back-UPS ES,
環境:
BE600M1, BN650M1, BN650M1-CA, BN675M1
原因:
在正常運行模式下,UPS可能無法按預期正常工作。這可能是由於故障、配置問題或安裝環境造成的。
本文檔將幫助您完成基本的故障排除步驟。
解析度:
| 問題和可能原因 | Solution |
| Back-UPS無法開啟 | |
| Back-UPS未開啟。 | 按電源開啟按鈕。 |
| Back-UPS未連線到交流電源,牆上插座沒有交流電源可用,或者交流電源出現電壓下降或過壓狀況。 | 確保電源線牢固地連線至牆上插座,並且牆上插座上有交流電源。如果適用,檢查確認牆上插座已開啟。 |
| Back-UPS亮起,電源按鈕綠紅交替顯示,裝置發出持續聲音 | |
| ·電池斷開。 ·電池壽命即將耗盡,應進行更換。 | ·拔下交流電源並參閱第1頁上的「連線電池」一節。 ·請參閱「電池更換」一節。 更換電池為APCRBC154 |
| 連線的裝置掉電 | |
| Back-UPS過載情況已發生。 | 移除連線到插座的所有非必要裝置。一次只能將一個裝置重新連線到Back-UPS。請給電池充電24小時,以確保其充滿電。如果仍出現過載情況,請更換電池。 |
| Back-UPS電池已完全放電。 | 將Back-UPS連線至交流電源,讓電池充電10小時 |
| PowerChute軟體已因斷電而關閉。 | 這是正常的Back-UPS運行模式。 |
| 連線的裝置不接受Back-UPS的步進近似正弦波形。 | 輸出波形適用於電腦和外圍裝置。它不適用於電機驅動裝置。 |
| Back-UPS可能需要維修。 | 請聯絡APC技術支援團隊獲取更深入的故障排除。 |
| 電源按鈕呈綠色,每2秒閃爍兩次 | |
| Back-UPS正在電池模式下運行。 | Back-UPS以電池電源正常運行。此時,使用者應儲存所有開啟的檔案,並關閉電腦。當交流電恢復時,電池將重新充電。 |
| 電源按鈕快速連續綠燈閃爍。 | |
| Back-UPS電池的剩餘運行時間大約為兩分鐘。 | Back-UPS電池接近總放電狀態。此時,使用者應儲存所有開啟的檔案,並關閉電腦。市電恢復時,電池將重新充電。 |
| 建築物線路故障LED指示燈亮起 | |
| 建築物接線存在電擊危險,必須由具備資質的電氣人員來糾正。 | 請勿操作Back-UPS。請叫有資質的電工來糾正建築佈線故障。 |
| Back-UPS的電池運行時間不足 | |
| ·電池未充滿電。 ·電池壽命即將耗盡,應進行更換。 | 將Back-UPS連線到交流電源達10小時,同時電池充滿電。 註:隨著電池電量耗盡,運行時間能力會降低。請參見故障排除,以訂購更換電池。 |
| 警報持續點亮,UPS關閉 | |
| · UPS使用電池,連線負載超出UPS的額定負載。 | 關閉UPS。斷開所有裝置的連線。開啟UPS,然後逐個重新連線裝置。 |
| USB充電緩慢 | |
| 使用UPS的USB充電器對裝置進行充電的速度低於裝置的原始USB充電器 | 裝置所消耗的功率取決於其與USB電池充電規格1.2的相容性。相容裝置比不相容裝置消耗更多的電力。 |
| USB充電停止,電源接通LED交替亮起綠色琥珀色 | |
| USB埠檢測到短路或檢測到故障。 | 斷開電纜和裝置與USB埠的連線。電源按鈕變為綠色後,USB充電將繼續。如果電源按鈕呈綠色琥珀色,請與APC技術支援聯絡。 |
| UPS和插座已關閉,但UPS每30秒持續發出蜂鳴兩次(安靜報警模式),或每4秒持續發出蜂鳴一次(完全報警模式) | |
在這種情況下,電壓不足以關閉UPS,但是不足以啟動UPS和給插座供電。但電壓足以給UPS充電。 | 使用「快速靜音」將報警靜音。一旦交流輸入電壓恢復至正常範圍,UPS將回歸正常運行模式 |