問題:
Smart-UPS SRT3KXLT / SRT3KRMXLT的基本故障排除步驟是什麼?
產品線:
Smart-UPS
環境:
SRT3KXLT / SRT3KRMXLT — 所有序列號
原因:
在正常運行模式下,UPS可能無法按預期正常工作。 這可能是由於故障、配置問題或安裝環境造成的。
本文檔將幫助您完成基本的故障排除步驟。
解析度:
| 問題 | 可能原因 | Solution |
| UPS不會開啟或沒有輸出 | UPS未連線市電。 | 確保電源線牢固地連線至UPS和市電電源。 |
| UPS顯示介面螢幕顯示市電輸入功率非常低或者沒有市電。 | 檢查主電源以確認可接受的電源品質。 | |
| 內部UPS發出警報或警告 | UPS顯示介面螢幕將顯示一條消息,用於識別警報或警告以及糾正措施。 | |
| UPS發出聲音警報 | 依靠電池供電運行時的UPS工作正常。 | UPS正在使用電池運行。請參閱UPS顯示介面螢幕上顯示的UPS狀態。按任意鍵將所有報警靜音 |
| UPS發出聲音警報,並在UPS顯示介面螢幕上顯示紅色或琥珀色背光燈。 | 存在報警或警告狀況。有關資訊,請參閱顯示介面螢幕。 | |
| UPS未提供預期的備份時間 | UPS電池因最近停電而效能不佳或接近使用壽命期限。 | 給電池充電。在長時間斷電後,電池需要重新充電,且當電池經常投入使用或在高溫下運行時,其損耗會更快。如果電池壽命即將耗盡,即使未顯示更換電池消息,也考慮更換電池。 |
| UPS過載。 | 連線的裝置超出指定的最大負載。在糾正過載狀況之前,UPS會持續發出聲音警報。斷開非必要裝置與UPS的連線,以糾正過載情況。 | |
| 連線到市電電源時,UPS以電池電源運行 | 輸入斷路器已脫扣。 | 請減少UPS負載。斷開非必要裝置的連線,並復位斷路器。檢查連線裝置的斷路器額定值。 |
| 輸入線路電壓非常高、非常低或者失真。 | 導航至顯示輸入電壓的UPS顯示介面螢幕。檢查輸入電壓是否處於指定的操作限制內。 | |
| UPS顯示介面螢幕顯示消息Waiting for Minimum Runtime。 | UPS配置為在指定的運行時間內運行。該設定可通過配置/UPS選單進行更改。 | |
| 「UPS顯示介面狀態」螢幕顯示過載情況,UPS發出持續聲音警報 | UPS出現過載現象。 | 連線的裝置超出UPS的最大額定負載。在糾正過載狀況之前,UPS會持續發出聲音警報。斷開非必要裝置與UPS的連線,以糾正過載情況。 |
| UPS顯示介面狀態螢幕顯示UPS正在旁路模式下運行 | UPS收到在旁路模式下運行的命令 | 無需任何操作。 |
| 由於出現內部UPS警報或警告,UPS已自動切換到旁路模式 | UPS顯示介面螢幕將顯示一條消息,用於識別警報或警告以及糾正措施。 | |
| UPS顯示介面呈紅色或琥珀色,並顯示警報或警告消息UPS發出持續聲音警報 | UPS在正常運行期間檢測到問題。 | 按照UPS顯示介面螢幕上的說明操作。按任意鍵將所有報警靜音。 |
| UPS顯示介面螢幕顯示消息斷開電池。 | 確保電池線纜連線牢固。執行UPS自檢,以確保UPS檢測到所有連線的電池。要執行UPS自檢,請使用UPS顯示屏介面選單選項Test and Diagnostics。 | |
| UPS顯示介面螢幕顯示消息更換電池 | 讓電池充電24小時。要執行運行時測試,請使用UPS顯示介面選單選項Test and Diagnostics。如果問題仍未解決,則更換所有電池。 | |
| UPS顯示屏變紅或變黃,顯示警告消息並持續發出聲音警報紅色照明指示UPS警報需要立即注意黃色照明指示UPS警報需要注意 | 內部UPS發出警報或警告。背光燈將亮起紅色。 | 請勿嘗試使用UPS。關閉UPS並立即進行維修。 |
| UPS出現過載現象。背光燈將呈琥珀色亮起。 | 請減少UPS負載。斷開不必要的裝置。 | |
| 將顯示「更換電池」警報 | 電池電量低 | 讓電池充電至少四個小時。然後,執行UPS自檢。如果充電後問題仍然存在,請更換電池 |
| 更換電池未正確連線。 | 確保電池線牢固連線。 |