我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Smart-UPS SRT5KXLT / SRT5KRMXLT / SRT6KXLT / SRT6KRMXLT的基本故障排除步驟是什麼?

問題:

Smart-UPS SRT5KXLT / SRT5KRMXLT / SRT6KXLT / SRT6KRMXLT的基本故障排除步驟是什麼?

產品線:

Smart-UPS

環境:

SRT5KXLT / SRT5KRMXLT / SRT6KXLT / SRT6KRMXLT — 所有序列號

原因:

在正常運行模式下,UPS可能無法按預期正常工作。 這可能是由於故障、配置問題或安裝環境造成的。
本文檔將幫助您完成基本的故障排除步驟。

解析度:
問題可能原因Solution
UPS不會開啟或沒有輸出UPS未連線市電。確保電源線牢固地連線至UPS和市電電源。
UPS顯示介面螢幕顯示市電輸入功率非常低或者沒有市電。檢查主電源以確認可接受的電源品質。
內部UPS發出警報或警告 UPS顯示介面螢幕將顯示一條消息,用於識別警報或警告以及糾正措施。
UPS發出聲音警報依靠電池供電運行時的UPS工作正常。UPS正在使用電池運行。請參閱UPS顯示介面螢幕上顯示的UPS狀態。按任意鍵將所有報警靜音
UPS發出聲音警報,並在UPS顯示介面螢幕上顯示紅色或琥珀色背光燈。存在報警或警告狀況。有關資訊,請參閱顯示介面螢幕。
UPS未提供預期的備份時間UPS電池因最近停電而效能不佳或接近使用壽命期限。給電池充電。在長時間斷電後,電池需要重新充電,且當電池經常投入使用或在高溫下運行時,其損耗會更快。如果電池壽命即將耗盡,即使未顯示更換電池消息,也考慮更換電池。
UPS過載。連線的裝置超出指定的最大負載。在糾正過載狀況之前,UPS會持續發出聲音警報。斷開非必要裝置與UPS的連線,以糾正過載情況。
連線到市電電源時,UPS以電池電源運行輸入斷路器已脫扣。請減少UPS負載。斷開非必要裝置的連線,並復位斷路器。檢查連線裝置的斷路器額定值。
輸入線路電壓非常高、非常低或者失真。 導航至顯示輸入電壓的UPS顯示介面螢幕。檢查輸入電壓是否處於指定的操作限制內。
UPS顯示介面螢幕顯示消息Waiting for Minimum Runtime。UPS配置為在指定的運行時間內運行。該設定可通過配置/UPS選單進行更改。
「UPS顯示介面狀態」螢幕顯示過載情況,UPS發出持續聲音警報UPS出現過載現象。連線的裝置超出UPS的最大額定負載。在糾正過載狀況之前,UPS會持續發出聲音警報。斷開非必要裝置與UPS的連線,以糾正過載情況。
UPS顯示介面狀態螢幕顯示UPS正在旁路模式下運行UPS收到在旁路模式下運行的命令無需任何操作。
由於出現內部UPS警報或警告,UPS已自動切換到旁路模式UPS顯示介面螢幕將顯示一條消息,用於識別警報或警告以及糾正措施。
UPS顯示介面呈紅色或琥珀色,並顯示警報或警告消息UPS發出持續聲音警報UPS在正常運行期間檢測到問題。按照UPS顯示介面螢幕上的說明操作。按任意鍵將所有報警靜音。
UPS顯示介面螢幕顯示消息斷開電池。確保電池線纜連線牢固。執行UPS自檢,以確保UPS檢測到所有連線的電池。要執行UPS自檢,請使用UPS顯示屏介面選單選項Test and Diagnostics。
UPS顯示介面螢幕顯示消息更換電池讓電池充電24小時。要執行運行時測試,請使用UPS顯示介面選單選項Test and Diagnostics。如果問題仍未解決,則更換所有電池。
UPS顯示屏變紅或變黃,顯示警告消息並持續發出聲音警報紅色照明指示UPS警報需要立即注意黃色照明指示UPS警報需要注意內部UPS發出警報或警告。背光燈將亮起紅色。請勿嘗試使用UPS。關閉UPS並立即進行維修。
UPS出現過載現象。背光燈將呈琥珀色亮起。請減少UPS負載。斷開不必要的裝置。
將顯示「更換電池」警報電池電量低讓電池充電至少四個小時。然後,執行UPS自檢。如果充電後問題仍然存在,請更換電池
更換電池未正確連線。確保電池線牢固連線。
UPS報告內部RBC已斷開或電池組x、RBC y已斷開


有關此警報,請參閱FA338782
電池未正確連線,電池安裝日期可能未正確配置,或者UPS可能需要升級UPS韌體。檢查UPS內部電池的電池連線。如果已安裝外部電池組,請檢查這些電池組內的內部電池連線。負載至少為500瓦時執行UPS自檢。

如果警報仍然存在,請通過UPS顯示屏介面驗證RBC的安裝日期是否設定為正確的日期。可以在UPS顯示屏介面上手動更改安裝日期。如果同時更換了所有RBC,則可以同時更改所有安裝日期。要配置,請使用配置選單 — 電池 — 安裝日期輸入RBC的安裝日期,或參閱操作手冊中的電池安裝日期。

如果問題仍未解決,導致腦死亡,然後冷啟動該裝置。 如果問題仍然存在,請將UPS韌體升級至FA279197中可用的最新韌體版本。