我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Smart-UPS Ultra SRTL3KRM1UC/SRTL3KRM1UNC/SRTL2K2RM1UC/SRTL2K2RM1UNC的基本故障排除步驟是什麼?

問題:
Smart-UPS Ultra SRTL3KRM1UC/SRTL3KRM1UNC/SRTL2K2RM1UC/SRTL2K2RM1UNC的基本故障排除步驟是什麼?

產品線:
Smart-UPS Ultra On-Line
SRTL3KRM1UC
SRTL3KRM1UNC
SRTL2K2RM1UC
SRTL2K2RM1UNC

環境:
所有序列號

原因:
在正常運行模式下,UPS可能無法按預期正常工作。這可能是由於故障、配置問題或安裝環境造成的。

解析度:

使用下表解決次要安裝和操作問題。

如需獲得有關複雜UPS問題的幫助,請聯絡客服中心,網址為https://www.apc.com/us/en/support/

問題和可能原因Solution
UPS未啟動或沒有輸出
UPS未連線市電。確保電源線牢固地連線到主電源。
UPS顯示介面螢幕顯示市電輸入功率非常低或者沒有市電。檢查主電源以確認可接受的電源品質。
存在內部UPS警報或消息。UPS顯示介面螢幕將顯示一條消息,用於識別警報或消息以及糾正措施。
UPS發出聲音警報
依靠電池供電運行時的UPS工作正常。UPS正在使用電池運行。
請參閱UPS顯示介面螢幕上顯示的UPS狀態。

點選任意鍵將所有聲音警報設為靜音。
UPS發出聲音警報,並在UPS顯示介面螢幕上顯示紅色或琥珀色背光燈。UPS檢測到故障。
有關資訊,請參閱顯示介面螢幕。
UPS未提供預期的備份時間
UPS電池因最近斷電而效能不佳,或接近使用壽命期限。給電池充電。在長時間斷電後,電池需要重新充電,且當電池經常投入使用或在高溫下運行時,其損耗會更快。如果電池快要達到使用壽命期限,即使未顯示「Replace Battery(更換電池)」消息,也考慮更換電池
UPS出現過載現象。連線的裝置超出指定的最大負載。請參閱施耐德電機旗下APC的網站www.apc.com瞭解產品規格。

在糾正過載狀況之前,UPS會持續發出聲音警報。

斷開非必要裝置與UPS的連線,以糾正過載情況。
連線到市電電源時,UPS以電池電源運行
輸入斷路器已脫扣。請減少UPS負載。斷開非必要裝置的連線,並復位斷路器。檢查連線裝置的斷路器額定值。
輸入線路電壓非常高、非常低或者失真。導航至顯示輸入電壓的UPS顯示介面螢幕。
檢查輸入電壓是否處於指定的操作限制內。

如果UPS顯示介面螢幕上未指示任何輸入電壓,請通過施耐德電機旗下APC的網站www.apc.com聯絡客戶支援
「UPS顯示介面狀態」螢幕顯示過載情況,UPS發出持續聲音警報
UPS出現過載現象。連線的裝置超出UPS的最大額定負載。
在糾正過載狀況之前,UPS會持續發出聲音警報。

斷開非必要裝置與UPS的連線,以糾正過載情況。
UPS顯示介面狀態螢幕顯示UPS正在旁路模式下運行
UPS收到在旁路模式下運行的命令無需任何操作。
內部UPS出現警報或消息,UPS已自動切換至旁路模式。UPS顯示介面螢幕將顯示一條消息,用於識別警報或檢測到的錯誤和糾正措施。
UPS顯示介面呈紅色或琥珀色,顯示警告或消息

UPS發出持續聲音警報
UPS在正常運行期間檢測到問題。按照UPS顯示介面螢幕上的說明操作。

點選任意鍵將所有聲音警報設為靜音。
UPS顯示介面螢幕顯示消息Disconnected Battery。確保電池線纜連線牢固。
UPS顯示介面螢幕顯示消息更換電池。取代所有成果管理制。聯絡客戶支援。
UPS顯示屏變為紅色或琥珀色,顯示報警消息並發出持續聲音警報。
紅燈指示需要立即注意的UPS警報。
琥珀色光照指示需要注意的UPS警報。
存在內部UPS警報或消息。
image
請勿嘗試使用UPS。關閉UPS並立即進行維修。
UPS出現過載現象。
image
請減少UPS負載。斷開不必要的裝置。
UPS檢測到接線錯誤。
image
請更正建築物現場線路故障或忽略此消息。請參閱使用者手冊第18頁上的「常規設定」中的「配置選單UPS」。
將顯示「更換電池」警報
RBM的控訴很弱。 讓成果管理制至少充電4小時。然後,執行UPS自檢。如果充電後問題仍然存在,請更換電池。
成果管理制沒有適當連線。確保電池線牢固連線。