我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Compact DAP204 to X80 DRA0804/0815 quick wiring - 990XSM00203

Issue

Migrating an ASBDAP204 to a BMXDRA0804/0815 and need to confirm the 990XSM00203 quick wiring cable pinout.

Product line

Modicon X80, M340, M580

Resolution

Below is an image of the pinout.

pinout

施耐德電機Taiwan

探索更多
產品:
探索更多
產品: