接觸器附件
LA9F709
終止日期2024年3月26日
未取代 LA9F709。請聯絡客户关怀中心以取得更多資訊。
優質綠能產品:由環保材料製成
它為每個電源端子提供保護,並在前面提供IP20等級防護
可節省安裝空間
Environmental Data
施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環,從而到2050年實現淨零排放。
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。
輕鬆找到最常見問題的答案。