機器控制工業物聯網 (IIoT) 解決方案
為機械工業設備製造商 (OEM) 與機械製造商打造新一代高效率且永續的機械,實現獲利性成長。

機械控制解決方案:滿足您的各式應用需求
與我們攜手合作,簡化您的工作流程
登入 mySchneider,體驗您的個人化數位服務。 觀看影片
1. 什么是智能机器控制系统?
机器控制系统包括提高效率、增强连接性、减少停机时间、高级分析和更好的可扩展性。机器控制系统通常能够更好地与现代技术集成、提高性能和灵活性,从而更容易适应不断变化的行业需求。此外,它们还可以为预测性维护和远程监控提供更好的支持,有助于实现总体成本节约并提高生产效率。
2. 机器控制是如何工作的?
机器控制系统通常利用物联网、边缘计算、数字化双胞胎和人工智能等先进技术,实现更好的连接性、实时数据分析和预测性维护。它们通常结合互联互通的产品、边缘控制、软件和应用,以提供全面的解决方案。通过利用这些技术,新一代机器控制系统可以提供诸如远程监控、预测性分析和基于状态的维护等功能。这有助于主动识别潜在问题、提高运营效率并减少停机时间。此外,这些系统通常可以轻松与其他智能工厂解决方案集成,实现整个工业环境中的无缝通讯和数据共享。
我们的机器控制解决方案包括包装自动化、物料搬运、食品和饮料机械、暖通空调控制、泵控等。此外,我们的专用服务能够帮助您最大限度利用业务基础设施,并为您应对设备可用性、生产效率、安全性和性能优化方面的需求做好准备。