FAQs durchsuchen
Was bedeutet 'sicherer Stopp' SS1 (Safe Stop) ?
Die Bedeutung des SS1 (Safe Stop 1) Ist wie folgt:
Das Auslösen und Steuern oder
das Überwachen der Größe oder
das Auslesen,Steuern und Überwachen der Größe der Motorverzögerung innerhalb gewisser Grenzen sowie das Auslösen der STO Funktion, wenn die Motordrehzahl unter einen festgelegten Grenzwert fällt. (entspricht IEC 60204-1, Stopp Kat 1)
Mit der Funktion Safe Stop 1 kann ein sicheres Stillsetzen gemäß der Stopp-Kategorie 1 nach EN 60204-1 realisiert werden. Der Antrieb bremst nach Anwahl der Funktion SS1 an einer Schnellhalt-Rampe autark ab und aktiviert nach Ablauf einer eingestellten, sicheren Verzögerungszeit automatisch die Funktion Safe Torque Off und Safe Brake Control (falls aktiviert).
Anwendung:
Die Funktion SS1 kommt dann zum Einsatz, wenn nach Eintritt eines sicherheitsrelevanten Ereignisses ein möglichst schneller Stopp des Antriebs mit anschließendem Übergang in den Zustand STO gefordert ist.
Das Auslösen und Steuern oder
das Überwachen der Größe oder
das Auslesen,Steuern und Überwachen der Größe der Motorverzögerung innerhalb gewisser Grenzen sowie das Auslösen der STO Funktion, wenn die Motordrehzahl unter einen festgelegten Grenzwert fällt. (entspricht IEC 60204-1, Stopp Kat 1)
Mit der Funktion Safe Stop 1 kann ein sicheres Stillsetzen gemäß der Stopp-Kategorie 1 nach EN 60204-1 realisiert werden. Der Antrieb bremst nach Anwahl der Funktion SS1 an einer Schnellhalt-Rampe autark ab und aktiviert nach Ablauf einer eingestellten, sicheren Verzögerungszeit automatisch die Funktion Safe Torque Off und Safe Brake Control (falls aktiviert).
Anwendung:
Die Funktion SS1 kommt dann zum Einsatz, wenn nach Eintritt eines sicherheitsrelevanten Ereignisses ein möglichst schneller Stopp des Antriebs mit anschließendem Übergang in den Zustand STO gefordert ist.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: