{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

FAQを参照する

Video: SP5000シリーズ/ PFXSP5B40,PFXSP5B41のシステムカードはどのようにバックアップしますか?

PFXSP5B40、およびPFXSP5B41のシステムカードはCFastカードになっています。
専用のツールでシステムカードをバックアップすることができます。
ツールの使用にあたっては、別途CFastカードリーダー(市販品)をご用意ください。

弊社の下記ウェブページから「システムファイルバックアップ/リカバリツール」をダウンロードして使用ください。
http://www.proface.co.jp/otasuke/download/sp5000/BackupRecoveryTool/


[説明動画]

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品群:
Pro-face SP5000
詳細を見る
製品群:
Pro-face SP5000