{}

As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pesquisar nas perguntas frequentes (FAQ)

Como fazer a ligação de um Motor Monofásico num Disjuntor GV2

Indicamos-lhe o processo passo a passo para fazer a ligação de um motor monofásico num disjuntor GV2:

- Ligar a fase no borne L1 e o Neutro no borne L3;
- Ligar a saída do borne T1 no borne L2;
- A ligação do motor monofásico deve ser feita nas saídas T2 e T3;


A eletrificação está a ilustrada abaixo:
GV2 Disjuntor Motor Monofásico Eletrificação GV2 Monofásico Eletrificação motor monofásico ligação

Já vimos como fazer a ligação de um motor monofásico, mas sabe o que é?

Um motor monofásico é um tipo de motor que possui apenas um conjunto de bobinas e é alimentado por uma fase de corrente alterna. Um motor monofásico tem a capacidade de converter a energia elétrica proveniente de uma rede monofásica em energia mecânica.

Schneider Electric Portugal

Explorar mais
Gama:
TeSys Deca - frame 2
Explorar mais
Gama:
TeSys Deca - frame 2