Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
Funcionalidades del EcoStruxure Power Design - Ecodial y enlace para descarga

EcoStruxure Power Design_ - Ecodial es un programa que facilita el diseño de instalaciones eléctricas bajo a los conceptos de:

  • Selectividad
  • Filiación.

Permite calcular una amplia gama de instalaciones eléctricas como características generales tales como:

  • Tensión 220VAC a 690VAC.
  • Frecuencia 50 a 60 Hz
  • In: 0,5 a 6300A
  • Régimen de neutro (Puesta a Tierra): TT, TN o IT.

Abajo está el enlace para bajar este software; si bien hay varias versiones se recomienda la International (IEC60364) que se puede instalar tanto en inglés cuanto español:

EcoStruxure Power Design - Ecodial (Enlace)

Schneider Electric Argentina

Explora más
Producto:
Rango:
Explora más
Producto:
Rango:
  • Documentación del producto
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies