Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
ATV312 - ¿Cómo configurar un ATV312 y una pantalla 7 segmentos con entrada 0-10VCC para visualizar en la pantalla la frecuencia del motor o la velocidad en RPM?

Primero hay que conectar la pantalla a la salida analógica del variador (bornes AOV-COM):

ATV312 Diagrama Cableado General


En seguida configurar la salida AOV en tensión, desde el menú I-O-, parámetro AOIt = 10V:
ATV312 Menu IO

Para que la salida AOV sea proporcional a la frecuencia del motor ir al parámetro dO en el menú I-O y seleccionar el valor OFr de salida del variador para el motor:
ATV312 Menú IO salida analógica


Quizá sea necesario hacer un ajuste en la pantalla (cambiar las ganancias de la señal) para que el valor de salida sea correspondiente a la frecuencia o para tener la velocidad del motor en rpm o otros valores.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango:
  • Documentación del producto
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies