Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cómo configurar una velocidad pre-seleccionada? (ATV312)
Para configurar velocidades preseleccionadas, hay que acceder a los siguientes parámetros:

FUN > PSS > PS2 ( 2 velocidades )  >    y elegir que entrada lógica usar ( LI1 a LI6 )
> PS4 ( 4 velocidades )  >    y elegir que entrada lógica usar ( LI1 a LI6 )
> PS8 ( 8 velocidades )  >    y elegir que entrada lógica usar ( LI1 a LI6 )
> PS16 ( 16 velocidades )  >    y elegir que entrada lógica usar ( LI1 a LI6 )



* El variador por parámetros de fabrica viene configurado: PS2 > LI3  y  PS4 > LI4


Luego en el siguiente menu, declarar el valor de las velocidades preseleccionadas:

FUN > PSS > SP2 (estándar en 10 Hz)  ( 2da velocidad preseleccionada )
> SP3 (estándar en 15 Hz)  ( 3ra velocidad preseleccionada )

Y así hasta la SP16 si lo necesitan.

*La velocidad se puede ajustar entre 0 a 500 Hz
** Los parámetros SP** también se pueden hallar dentro del parámetro SET


La combinación de las entradas de velocidades se establece de acuerdo al siguiente diagrama:

ATV312 MENU FUNCIONES PSS

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango:
  • Documentación del producto
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies